Industry Online Support
Technical Forum
18.03.2014 08:30 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, schau dir mal das Beispiel an. Anpassen mußt du das natürlich noch. Viel Spaß DateianhangAnalog Sub.zip (105 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.03.2014 09:30 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Besten dank für die schnelle hilfe, hab das jetzt angepasst und läuft einwand frei! eigentlich garnicht so komplex wie ich mir das zusammenbauen wollte. |
18.03.2014 17:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Es geht noch kompakter, siehe Anhang. Allerdings dürfte es schwer werden, aus der reinen Differenz ein vernüftiges Sollwertsignal abzuleiten! Nehmen wir an das Temp1 = 20°C u. Temp2 = 40°C ist. Das macht dann gerade mal 20 als Differenz und damit 0,2 V als Sollwert! Vernünftig wäre die Verwendung eines PI-Reglers. Dieser vergleicht zwei Werte (Soll/Ist) und leitet daraus je nach Einstellung ein analoges Sollwertsignal ab. DateianhangAnalog Sub 2.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 18.03.2014 18:30 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |