15.05.2013 10:32 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo ! Um eine Hackschnitzelheizungs-Steuerung etwas anzupassen, würde ich gern ein Logomodul zusätzlich einbauen, das bestimmte Vorgänge zusätzlich schaltet. (Habe nur die relevanten Blöcke im Programm wegen der Übersichtlichkeit) Über die Funktionstasten vom TD würde ich gerne verschiedene Restzeiten aktivieren und einblenden lassen, je nachdem welche gerade aktiv ist. Drück ich beispeilsweise die Taste F1, so läuft die Ausschaltverzögerung B3 rückwärts, das wird auch korrekt angezeigt. Ich hätte es aber gerne so, das die aktive Restzeit, also B3 oder B4 angezeigt wird, je nachdem welche aktiviert wurde, also am besten in einem Zeitfeld. Ich werde die Betätigung der beiden Zeiten noch gegeneinander verriegeln. Die Zeiten werden später noch auf Stunden umgestellt, ich drücke F1 und es läuft eine zeit von 3 Stunden ab, bei F2 wird eine Zeit von 10 Stunden angestrebt. Dadurch das dann kein Sekundentakt erkennbar ist, sehe ich ja nicht wirklich was läuft. Alternative: Ich mache eine "Nachtastbare" Treppenhausschaltung, und bei jedem Tastendruck wird die Nachlauf-Zeit um eine Stunde hochgesetzt. die jeweilige Restzeit sehe ich dann im Display, das bekomm ich zwar mit einem Verweis auf einen Vor und Rückwärtszähler hin, aber immer nur im Minutenbereich, es werden keine Stunden angeboten.... Vielen Dank DateianhangHz_Steuerung_v5_red.zip (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ralfiii am: 15.05.2013 10:34 |
|
15.05.2013 12:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Wenn es dir nur um die Anzeige ob was läuft geht, habe ich dir mal eine Lösung eingefügt! Ich würde an deiner Stelle aber den Zeichensatz auf GBK umstellen. Damit hast du 16 Zeichen pro Zeile zur Verfügung! Wenn du die Zeit in hh:mm angezeigt bekommst, könntest du dann noch eine Einschaltverzögerung von 60s mitlaufen lassen, die sich bei erreichen der Zeit selbst resetet. Diesen Wert könntest du dann noch hinter die hh:mm setzen oder einen Zähler von 0-60 und den Wert dahinter setzen! Um die Zeiten an der Gleichen Stelle darzustellen, mußt du zwei Meldetexte erstellen! DateianhangHz_Steuerung_v5_red plus.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 15.05.2013 12:16 |
|
15.05.2013 20:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Das könnte dann so aussehen! DateianhangHz_Steuerung_v5_red plus.zip (85 Downloads) |
16.05.2013 08:08 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo ! Vielen Dank für deine Mühe; mit zwei Meldetexten, die je nach Zustand aktiv sind klappt das ja. Nun bäuchte ich aber noch für die untere Hälfte des Displays auch noch eine Funktion, die auch unabhängig davon mit zwei zeiten belegt werden soll, es kann auch vorkommen, das beide zeiten gleichzeitig ablaufen. Desweiteren hätte ich gern das TD immer aktiv, damit ich den Automatikmodus auch sehe, also wenn keine Zeit abläuft. Ich habe mal eine Datei angehängt, allerdings klappt das jetzt so nichtmehr mit dem selbständigen umschalten der beiden Meldetexte. Ist keine Zeit aktiv, läuft der Automatikmodus der Heizung (Auto) Wird die Entaschung manuell für eine Zeit deaktiviert (F1 oder F2) dann kommt "Aus" und die zeit läuft ab (habe es mal wieder auf Sekunden eingestellt, damit man besser simulieren kann) Das ähnliche soll mit dem Abluftgebläse passieren, entweder Automatikmodus, oder manuell zugeschaltet für eine bestimmte Zeit. Alternativ könnte man die Sache auch mit einem "nachtastbaren Treppenlichtschalter" programmieren, falls es so eine Funktion realisieren lässt. Für jedes drücken einer Funkionstaste wird zur ablaufenden zeit eine Stunde dazugezählt, die dann auch angezeigt wird. So könnte der Benutzer entscheiden, wieviele Stunden er die jeweilige Funktion aktivieren möchte, also 3 mal drücken bewirkt 3 Stunden und die zeit läuft rückwärts ab, und es wird auch im Display angezeigt, ob Dauerbetrieb oder Automatikmodus. Vielen Dank !! DateianhangHz_Steuerung_v6.zip (71 Downloads) |
16.05.2013 13:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich hab dir jetz mal die zwei Meldetexte im Wechsel programmiert! Genau so kannst du das auch mit vier Meldetexten machen! Du programmierst also vier Meldetexte (2xAbluft,2xAsche). Die Texte in den Abteilungen läßt du über die gerade aktive Zeit einblenden und zwischen den Abteilungen wechselst du mit dem Impulsgeber! Für die Addierung der Zeit habe ich dir ein Beispiel eingefügt. Bei jedem Tastendruck wird der Zähler um1 erhöht. In der Arithmetik wird der Zählerwert mit 60 multipliziert. Dieser wert wird in die Ausschaltverzögerung übernommen und wie gewohnt angezeigt. Für den Fall das keine Zeit aktiv ist, brauchst du einen extra Meldetext mit den dann gewünschten Infos. Den negierst du am En und setzt die Prio auf 0. So wird dieser Text nur angezeigt, wenn kein weiterer aktiv ist. Das mit der Meldetextumschaltung kann ich dir erst heute Abendkomplett machen! Versuch es aber ruhig selbst einmal! Dateianhang3_Stufige Motor Steuerung.zip (79 Downloads) |
16.05.2013 15:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ist zwar noch nicht Abend, aber hier schon mal eine Idee dazu! DateianhangHz_Steuerung_v6.zip (78 Downloads) |
16.05.2013 23:11 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, ich möchte mal folgende zwei Vorschläge einbringen ohne diese als Schaltung auszuführen (wegen Zeitmangel), weil so ggf. Meldetexte mit "dynamischen" Inhalten in grenzen machbar sind: a) Ab 0BA6 können für Digitalausgänge Zustände ON und OFF in einer 8-stelligen Textvariablen angezeigt werden. Verwedet man Ausgänge, die hardware-seitig nicht vorhanden sind lassen sich so Statusinfos dynamisch anzeigen...(in meiner 3-Punkt-Schrittregler ist dies zur Überwachung der Temperatursensoren angewendet) b) Da hier die Zeiten ohnehin aus Zählerwerten generiert werden, lassen sich z. B. Mültiplexer dazu verwenden, verschiedene Zeiten (zu unterschiedlichen Fällen) über einen Block Ausschaltverzögerung in einer Textmeldung (Restzeit) anzuzeigen.. c) ggf. lassen sich die 2 Seiten einer Textmeldung nutzen um den Status der beiden Geräte anzuzeigen.. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.05.2013 11:15 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Ich nutze momentan die V6.1.12, meine Software bietet mir nur Sprachen an, alles andere sei aktuell. Brauche ich was ganz neues dazu ? |
17.05.2013 15:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Geh mal auf diese Seite! https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR#Upgrades |
23.05.2013 08:22 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe nun erfolgreich auf V7 upgegraded. Nun habe ich das Programm entsprechend angepasst, und es wäre so wie ich es haben will, aber ich bekomme es nicht auf das Modul geladen. Ich habe hier eine Logo12/24RCo mit 0BA6 und ein TD 0BA0, und bekomme die Meldung: B031 [Meldetext] Der E/A-Zustandsname verweist auf eine nicht unterstützte Quelle. Wenn ich die E/A Anweisungen für B31 rausnehme, kommt die gleiche Meldung, nur mit einem anderen Meldetext-Baustein. Was läuft hier falsch ? Vielen Dank DateianhangHz_Steuerung_v14_4_out.zip (58 Downloads) |
23.05.2013 14:04 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Mahlzeit. Ich habe nun mal den Q5 anstatt dem Merker 2 verwendet, und es funktioniert nun. Habe extra keinen Ausgang verwendet, weil die eh schon rar sind....und ich doch nur noch einige DM8-230V Module habe, und keine 24V Versionen ####### Was noch auffällt: Die Cursortasten funktionieren nicht für Verwendung alsEingänge. ich habe auch mal die Cursor links, rechts usw. getestet, auch im Online-Modus mit aktivierter "Brille" weden sie nicht angezeit, wenn sie gedrückt werden. Kann man da noch was machen ? Ich habe vorerst dann die Funktionstaste F4 verwendet, und die andere Fuktion dann mit einer Einschaltverzögerung gemacht.... DateianhangHz_Steuerung_v15_4_out.zip (63 Downloads) |
23.05.2013 16:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Wenn du die Pfeiltasten nutzen willst, mußt du immer ESC mit drücken! Sollte dann funzen! |
Folgen Sie uns auf