16.04.2019 11:22 | |
Beigetreten: 27.08.2008 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (3) |
Hallo Kollegen, System: PCS7 V8.2, redundante OS Server. Der Zugriff auf die WinCC Variablen über den WinCC.OPC Server funktioniert nicht mehr! Im OPC Scout kann man den WinCC OPC Server verbinden, dort sieht man @LOCALMACHINE::, es werden aber keine Items angezeigt. Als Fehler steht dann "Browse Error: E_UNKNOWN-ITEM...". Die Rechte für DCOM sind soweit OK, für den OPC Enum und WinCC.OPC Server.. Komisch. Gruß: Vladi DateianhangOPC_Fehler.doc (190 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: vladi am: 16.04.2019 11:23:16 |
|
Folgen Sie uns auf