22.09.2008 09:16 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Leidi, Meines Wissens können Analogmodule mit beiden Varianten (230V, 24V) kombiniert werden. Nur bei den Digitalen musst Du aufpassen - da darf hinter eine 230V Logo kein 24V DI/DO Modul gesteckt werden! Betel hat das mal wunderbar formuliert: /tf/WW/de/Posts/16400 mfG... |
22.09.2008 10:57 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 06.04.2025 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo! Ja, das kannst Du. Es ist ohne weiters möglich ein analoges Erweiterungsmodul an ein 230V Basisgerät zu hängen. Bitte auf den Typ achten! Ein Anschluß ist erst an die Geräte der neueren Bauarten möglich. Siehe auch den Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22724000 Gruß raz |
22.09.2008 11:07 | |
Beiträge: 99 Bewertung:
|
Schönen guten Morgen, vielen Dank für Eure Antworten!!! Damit hätte sich meine Frage geklärt!!! LG |
Folgen Sie uns auf