14.05.2020 13:06 | |
Beigetreten: 14.01.2011 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Hallo Leute, um die Sache hier mit einem "Ergebnis" zum Abschluss zu bringen nachfolgend weitere Infos und Erkenntnisse in der Sache. Vielleicht hilft es jemandem anderen irgendwann mal der vor der gleichen Frage steht.... Da mir die Sache mit den 24V AC Magnetventilen an 24V DC "keine Ruhe" mehr gelassen hat habe ich ein bisschen gemessen. Ich habe mir das verbaute 24V AC S390 Magnetventil als Ersatzteil besorgt und mal an 24V DC angeschlossen, so wie es die "alte" Steuerung immer gemacht hat. Erschrocken musste ich feststellen das dieses 24V AC Magnetventil ca 600mA aus der 24V DC Versorgung gezogen hat! Das Ventil ist natürlich auch "gut" warm geworden, ich Frage mich ehrlich wie diese Magnetventile das über 10 Jahre ausgehalten haben.... Habe mir deshalb für die neue Steuerung mit der LOGO ein 24V AC Netzteil (Klingeltrafo) besorgt, mit dem ich künftig diese 24V AC Ventile versorgen werde. Ein erster Test diesbezüglich war bereits erfolgreich, die Magnetventile "ziehen" mit der AC-Versorgung nur ca. 130mA Strom und bleiben natürlich deshalb auch merklich kühler.... Desweiteren habe ich ein bisschen mit Varistoren gemessen beim Abschalten der Ventile an den LOGO Relais. Im Anhang sind vier Screenshots dazu. 1) 24 V AC Versorgung 2) Abschalten ohne Varistor 3) Abschalten mit Varistor 4) Abschalten mit Varistor "Zoom" Verwendet habe ich den WE-VD Varistor 542501 (AC Operating Voltage 25V) Man sieht sehr schön das ohne Varistor die Klemmspannung am Ventil auf über 300V steigt, mit Varistor wird die Spannung (Gegeninduktion) entsprechend gedämpft was der Lebensdauer der Relaiskontakte zu Gute kommen wird.Danke an alle für die Unterstützung. Dateianhang24V_AC_Varistor_Messungen.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf