09.03.2017 21:43 | |
Beigetreten: 28.12.2006 Letzter Bes: 10.11.2022 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo werte Forumsgemeinde, Ich habe folgendes Problem,ich soll für einen Kollegen einen Testaufbau mit 3 LOGO! 0BA8 machen wo der Eingang 1 der ersten LOGO den Ausgang der zweiten LOGO ansteuern soll. Der Eingang 2 der ersten LOGO soll den Ausgang der dritten LOGO ansteuern. Ich habe hier im Forum zwar eine Anleitung gefunden wie man die Ein- und Ausgänge über das 3geteilte Fenster einfügen und verbinden kann was auch reibungslos funktioniert. Es werden die entsprechenden Netzwerk aus- und Eingänge in den Einzelnen Fenstern generiert. Wenn ich das Programm Simuliere komme ich bei betätigung der Taster der LOGO 1 nur zum Netzwerkausgang der LOGO 1 und nicht weiter. Ich komm einfach nicht weiter. kann mir jemand weiterhelfen, im Forum habe ich nichts passendes gefunden. Ein Bild sowie das Programm zum anpassen habe ich als ZIP angefügt. Eine FRage noch,muß das Programm dann in jede LOGO geladen werden? MfG Torsten Dateianhang3 LOGO 0BA8 Vernetzt.zip (35 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: torsten2271 am: 09.03.2017 21:47:34Zuletzt bearbeitet von: torsten2271 am: 09.03.2017 21:49:33Zuletzt bearbeitet von: torsten2271 am: 09.03.2017 21:57:47 |
|
09.03.2017 22:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29486 Bewertung:
|
Habe dir mal ein Projekt angefertigt. Du musst dann aber bei allen 3 Diagrammen den Simulationsmodus einschalten. Edit: Natürlich muss jedes Programm in die entsprechende LOGO! geladen werden. DateianhangTest_3x0BA8.zip (39 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.03.2017 22:05:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf