Industry Online Support
Technical Forum
09.07.2010 07:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Das tut es... |
09.07.2010 19:28 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
Fast genau so. Allerdings setzt sich der Zähler nicht zurück und es funktioniert nur einmal. Ich hab aber keine Ahnung wo ich ansetzten muss. |
09.07.2010 21:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Jetzt aber....
DateianhangLueftungsanlage_3.2_sommer.zip (60 Downloads) |
10.07.2010 09:36 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
... ist mir schon fast peinlich. ;-) Aber sie lässt sich nicht abschalten. Herzlichen Dank schonmal. |
10.07.2010 10:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
So, jetzt müssen wir doch noch mal klären, wie genau soll das denn jetzt funktionieren? Was genau meinst du mit abschalten? Soll das Ganze komplett aus sein, dann erst in "Handbetrieb", alle Stufen durch, und dann erst "Automatik" ? Also, 1x tasten = St. 1 + 3 ; 2x tasten = St. 2 + 3 ; 3x tasten = St. 1 + 2 + 3 ; 4x tasten = AUS ; 5x tasten = über Schaltuhren laufen. Bei mir funktioniert es jedenfalls, schalte so wie du es wolltest die Stufen durch. Nach dem 3. Mal schalten, geht es wieder über die Schaltuhren. Zähler setzen sich zurück, Betrieb über Schaltuhren. Wenn du jetzt innerhalb eines Zeitintervals der Schaltuhren tastest, dann geht die Schaltung natürlich nach dem 3x tasten nicht ganz aus. So. 0x tasten = über Schaltuhren, 1x tasten = St. 1 + 3 ; 2x tasten = St. 2 + 3 ; 3x tasten = St. 1 + 2 + 3 ; 4x tasten = AUS Erneutes Tasten wieder über Schaltuhren und Reset der Zähler. DateianhangLueftungsanlage_3.3_sommer.zip (83 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 10.07.2010 10:33 |
|
13.07.2010 22:29 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
Hallo, also ist es eine 0BA3. Kann man das Programm umschreiben ? |
14.07.2010 08:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Bitte schön...
DateianhangLuefungsanlage_3.3_sommer_0BA3.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf