15.03.2024 15:03 | |
Beigetreten: 07.11.2023 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Hallo an alle Interessierten, ich habe Schwierigkeiten mit dem LOGO Web-Editor. Es ist nicht möglich mich über :https anzumelden. Im Forum habe ich einiges zu dem Thema gelesen, aber ich komme nicht weiter. Zugriffskontrolle und Zertifikat ist offensichtlich ok, aber Chrome meldet "Nicht Sicher" und ich kann auch kein Zertifikat finden. Weiß jemand Rat ?? Bilder meiner Konfiguration als JPG füge ich bei. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangLOGO Zugriffskontrolle.zip (42 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/18/2024 05:03:17Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/18/2024 05:03:37Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/18/2024 05:08:21Doppelten Splitting-Vermerk entfernt. |
|
15.03.2024 15:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung:
|
Schau dir mal die angehangene PDF an. Es ist ein Auszug aus dem Handbuch. Dort steht auch, wie du das Zertifikat für Google Chrome installieren musst. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2022_07 xxxx8-0BA1 Seiten 313-328.pdf (311 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
15.03.2024 16:09 | |
Beigetreten: 07.11.2023 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Tausend Dank, es hat funktioniert. Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Meine Steuerung ist jetzt auch schon in Betrieb und läuft wunderbar. Auch die Funktion "Nicht öffnen vor" und "Spätestens schließen um" habe ich umgesetzt. Ich hänge mal Fotos an. Jetzt versuche ich noch die Bedienbarkeit über den Webserver zu realisieren. Soweit ich bis jetzt verstanden habe geht es nicht über Andruid Geräte. oder Doch ? Noch eine Frage, kann ich das Zertifikat auch auf andere Rechner installieren um von dort aus den Webserver zu nutzen ? DateianhangRollladen.zip (61 Downloads) |
15.03.2024 16:20 | |
Beigetreten: 07.11.2023 Letzter Bes: 29.06.2024 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Auf dem IPad ist ENTER vorhanden und und der Webserver lässt sich ( ohne Fehlermeldung ) verwenden. |
15.03.2024 16:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung:
|
Du hast nicht nach IPad gefragt, sondern nach Android ... |
15.03.2024 16:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 33392 Bewertung:
|
Keine Ahnung, habe kein Android. Weiß von den Problemen nur hier aus dem Forum. |
Folgen Sie uns auf