15.01.2018 09:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, bezüglich LOGO! ist das kein Problem. Mach ein Netzwerkprojekt mit beiden LOGO!, Editor teilen, so das biede Programme dargestellt werden. In der eine den AI (mit oder ohne Scalierung), in der anderen dann die folgenden FB's. Jetzt ziehs du einfach per Drag&Drop das analoge Signal von einem Programm in das andere. Schau dir mal das Video an: Video: Vernetzen via Drag&Drop Das geht bei E/A's aber auch innerhalb der Logik von FB zu FB. Ob allerdings deine notwendige Übertragung mit LWL und den beiden Umsetzern geht das mußt du selber probieren. Hoffe das hilft dir. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.01.2018 15:00:07Link korrigiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf