15.01.2018 09:47 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, bezüglich LOGO! ist das kein Problem. Mach ein Netzwerkprojekt mit beiden LOGO!, Editor teilen, so das biede Programme dargestellt werden. In der eine den AI (mit oder ohne Scalierung), in der anderen dann die folgenden FB's. Jetzt ziehs du einfach per Drag&Drop das analoge Signal von einem Programm in das andere. Schau dir mal das Video an: Video: Vernetzen via Drag&Drop Das geht bei E/A's aber auch innerhalb der Logik von FB zu FB. Ob allerdings deine notwendige Übertragung mit LWL und den beiden Umsetzern geht das mußt du selber probieren. Hoffe das hilft dir. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.01.2018 15:00:07Link korrigiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
17.01.2018 16:04 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo Scorp. Welche Wandler hast du denn im Internet gefunden ? Danke! |
17.01.2018 17:03 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ohne Überprüfung der Genauigkeit oder irgendwelche Preise www.negele.ch/industrie-elektronik/produkte/lichtwellenleiter-lwl-technik/ Einfach bei Google die Begriffe Analogsignal und LWL eingeben oder nach ähnlichen Begriffen suchen. |
19.01.2018 08:26 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo. Da die Ausgangsleistung des BHKWs doch immer schwankt haben wir auch die Freigabe für die 10 Bit bekommen, weil es wohl doch nicht so genau geht. Aus Gründen der Flexibilität würde ich schon gern ein Logo einsetzen, da wir das selbst programmieren können. Koppler von LWL auf RJ45 haben wir teilweise hier auch schon im Einsatz Ich habe nun mal zum testen ein Programm erstellt mit der Anzeige der Werte im Display vom Logo (Strom und Prozentuale Anforderung) Kann das ganze Stabil laufen ? Änderungsvorschläge sind auf jedenfall Willkommen Gruß+Danke ! DateianhangNetzwerk Logo 2 Bausteine_mit Meldetext_v2.zip (62 Downloads) |