24.03.2021 10:38 | |
Beigetreten: 19.11.2019 Letzter Bes: 16.03.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich habe hier ein ganz ähnliches Problem. Logo 8FS_4 - 6ED1052-2MD08-0BA0 / Logo Soft Comfort 8.2 HMI: KTP400 Basic - 6AV2 123-2DB03-0AX0 / TIA Portal 15_1 Ich möchte lediglich 4 Eingänge der Logo über Schalter im HMI ansteuern. Meine Schalter bleiben nicht in der "ON" Position. Auch in der Simulation des HMI springen die Schalter kurz nach betätigen wieder zurück in die "OFF" Position. Wenn ich die Eingänge extern ansteuere, bekomme ich über die Schalter im HMI die Schaltzustände der jeweiligen Ein-/Ausgänge angezeigt. Was genau mache ich hier verkehrt? Jede Hilfe ist Willkommen. Danke schon mal vorab an alle Helfer. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/24/2021 13:10:08Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf