26.08.2024 11:04 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 10.12.2024 Beiträge: 3362 Bewertung: (527)
|
Hallo Bezar_87, ich nehme an, du beziehst dich auf die Meldung "Manager (WCCILPaco) is not connected" oder "Manager (WCCILPaco) ist nicht verbunden". Wenn dem so ist, kann ich bestätigen, dass der Fehler, der fälschlicherweise zu dieser Meldung führte, mit V19 Update 2 behoben wurde. Es kann aber auch sein, dass die Meldung berechtigt ist und es tatsächlich ein Verbindungsproblem mit dem Parameter Control gibt. Ein Blick in den TraceViewer kann hier Aufschluss geben. Ansonsten einfach eine neue Supportanfrage erstellen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf