07.04.2012 15:22 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Da ich ca 7 Pt1000 an meine Logo anschliessen möchte habe ich nach einem günstigen Messumformer gesucht. Und bin dabei auf folgentes gestossen. Ich hoffe man darf hier LINK einfügen. Am Umformer kommen jedoch laut Anleitung nur 0-5V raus. Ist der tauglich für die LOGO.??? Eventuell könnte man was mit einem Schwellwert machen am eingang. http://www.pollin.de/shop/dt/NTU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PT1000_Messwandler.html |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 11.04.2012 09:22Überschrift geändert nach Splitten von /tf/WW/de/Posts/70032#top Zuletzt bearbeitet von: Tripplex am: 07.04.2012 15:51 |
|
07.04.2012 21:58 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hallo. Naja günstig ist Relativ,bei 7 stk wären das 210€ |
07.04.2012 22:08 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hmm wäre auch möglich.Mal durchrechnen was günstiger ist. Inkl Fühler. |
08.04.2012 09:47 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Es gibt auch analoge Hardware - Multiplexer. Mit denen kannst du mehrere Analogsignale auf einen einzigen SPS / Logo! Eingang aufschalten. Welcher Kanal gerade aktiv ist, wird mittels Bitansteuerung (Eingänge) ausgewählt bzw. mitgeteilt. Bei relativ langsamen Signalen wie z.B. Temperaturmessungen spielt die sich dabei ergebende Verlangsamung der Meßwerterfassung keine Rolle. In SPS - Steuerungen werden solchen analoge Muxe dann eingesetzt, wenn eine große Zahl analoger Werte erfasst werden muss, z.B. zur Protokollierung. Die Auswertung des aktiven Kanals in einer SPS ist kein Problem und einfach zu lösen. Ob es auch bei einer Logo! einfach zu machen ist, kann ich dir nicht sagen. Aber dafür gibt es ja die Experten hier. Evt. hat Betel sowas sogar in seiner Schaltungssammlung? Grundsätzlichwürdest dudamit Erweiterungsmodule und PT100/PT1000 - Signalwandler einsparen. Allerdings sind die Multiplexer auch nicht gerade billig. Bei vielen Meßstellen lohnt es sich aber. Auch kann ggf. der Verdrahtungsaufwand vor Ort deutlich reduziert werden. DateianhangAN_B391_2_D_Anschluss_MUX_PT1000[1].pdf (281 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 08.04.2012 10:03Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 08.04.2012 10:03Anschlußbeispiel für einen rinck-electronic Multiplexer angefügt. |
|
08.04.2012 12:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Den Multiplexer von Rinck habe ich zu Hause liegen, soll bei der nächsten Ausbaustufe in die Heizung integriert werden. der User Mexx hatte diese Sache mal aufgegriffen. |
09.08.2013 17:05 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo . Habe was interesantes gefunden aber da brauch mann den xtr103 , weiss jermand wo mann den günstig bekommt Dateianhangti-umsetzer-pt100.zip (164 Downloads) |
14.08.2013 16:47 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Was willst Du den machen???? |