30.08.2017 16:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Feines Tool, und nach der Anleitung von ixo65 auch schnell eingerichtet. Im Gegensatz zum Siemens Webserver kann ich jetzt benutzerdefinierte Screens erstellen. Und darüber Werte anzeigen, hoch-/runterzählen, durch Konstanten per Mausklick ersetzen, oder zur Tastatureingabe auffordern. Auch beschreibt das UserManual, wie man einem Button erklärt, dass er eine auf der Festplatte liegende EXE ausführen soll. Und das die Telegram-/und Excel-Report-Funktionen wohl nur lesen können. Einzig die Wertzuweisung (der Tags) aus einer Datei heraus ist mir unklar. Gibt's hier noch einen Trick? |
Zuletzt bearbeitet von: logo_acht am: 30.08.2017 17:01:22 |
|
30.08.2017 19:59 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 29.03.2023 Beiträge: 1029 Bewertung:
|
Was vieleicht funktionieren könnte ist über Modbus die Daten in die Logo zu bekommen. Für den PC könnte man evtl etwas mit Profilab Expert machen, das eine Datei über Modbus in die Logo geschickt wird. Ich hab allerdings mit Modbus noch nie etwas zu tun gehabt, ist daher nur so eine Idee |
Folgen Sie uns auf