05.08.2022 15:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Und hier eine Variante mit Schieberegister.
DateianhangVentile_seriell_schalten_FS4.zip (142 Downloads) |
05.08.2022 18:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
So, Test abgeschlossen. Durch ungünstige Auswahl der Laufzeiten kann es natürlich passieren, dass 2 Pumpen gleichzeitig ausschalten und dann funktioniert das Ganze natürlich nicht sauber. DateianhangVentile_gestaffelt_schalten_0BA8.Standard.zip (137 Downloads) |
05.08.2022 20:28 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Hallo N-Sale, ich habe mir dein Problem auch mal durch den Kopf gehen lassen. Dabei habe ich einen anderen Ansatz gewählt. Wenn die Ablaufkette gestartet wird so beginnt auch ein durchlaufender Zähler von 0 bis zur maximalen Ventilzahl zu zählen und fängt dan von vorne an. Jedes Ventil reagiert dabei nur auf eine bestimmte Zahl des Zählers. Gleichzeitig wird ermittelt wie viele Ventile bereits angesteuert sind. Wird ein Ventil angesteuert wird das entsprechende RS-Glied gesetz. Aber nur wenn die maximale Zahl der angesteuerten Ventile nicht erreicht ist. Schaltet nun eine Ventil nach der vorgegebenen Zeit ab wird das nächste noch nicht angesprochene Ventil gesetzt. Dieses läuft so lang weiter bis alle Ventile durchgelaufen sind. Dann wird die Schaltung erst zurückgesetzt. Die Pumpe laßst sich dabei uber das "Oder-Array" leit abgreifen. Für die Entlastung habe ich ein Ventil für die Tankrückführung vorgesehen. Aber man kann es auch über einem oder mehreren der anderen Ventile koppeln. Da jedes Bewässerungsventil dabei für sich arbeitet sind Probleme bei gleicher Zeiteinstellung eigendlich nicht möglich. Gruß Ella_68 DateianhangMax gleichzeitig offen 12 Kanal.zip (213 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf