11.11.2021 15:28 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34140 Bewertung: (4254)
|
Ich klinke mich mal aus, da jemand anders dies Thema lösen will. |
11.11.2021 15:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34140 Bewertung: (4254)
|
Nein, das gibt es nicht. Es gibt aber auch keine Pflicht, antworten zu müssen. |
11.11.2021 17:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34140 Bewertung: (4254)
|
Hier mal ein kleines Testprogramm wie ich das Problem lösen würde. Darin sind zwei Varianten enthalten. Die skalierte habe ich wegen der Übersicht gewählt, du kannst aber auch normale Analogwerte als Ein-/Ausgabefelder wählen. Der Test erfolgte mit einer realen LOGO! 8.3. DateianhangTest.zip (193 Downloads) |
11.11.2021 18:14 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 2307 Bewertung: (102) |
Hallo WiesheberM, Hast Du es schon mal mit dem Min-Max.Baustein im Modus 3 (remanent) versucht ? Der hält auch den Speicherinhalt bei Netzausfall (siehe Prinzipschaltung). Ella_68 DateianhangTest 1.zip (197 Downloads) |
11.11.2021 18:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 2307 Bewertung: (102) |
Simmt ! - ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen . Dank Ella_68 |
Folgen Sie uns auf