Industry Online Support
Technical Forum
14.05.2009 16:38 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Weiß wer was hinter diesen Adressen bei der CPU944 steckt. Muss ein S5-Programm nach S7-300 umschreiben? Es wird hier mit 'LIR 0' drauf zu gegriffen. |
15.05.2009 11:40 | |
Beigetreten: 07.11.2008 Letzter Bes: 25.08.2021 Beiträge: 13 Bewertung: (4) |
Hallo, es gibt einen Supportbeitrag der erklärt, daß auf den Q-Bereich (oberer Adreßbereich) nicht mit L - und T - Operationen zugegriffen werden kann. Beitrags-ID:142284 Datum:1997-11-12 DateianhangLIR_TIR.pdf (172 Downloads) |
Viele Grüße und Erfolg |
|
18.05.2009 12:09 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo morras62, hast du schon mal das tool "S5 Datei konvertieren" getestet? damit kannst du dir S5-Projekte in S7 konvertieren lassen. der code sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus und an der ein oder anderen stelle muß man nacharbeiten, aber im großen und ganzen funktioniert es recht gut. ich bin mir nicht sicher, ob das mit Step7 mitkommt, denke aber ja. dann findest du es unter Start => Simatic => Step7 => S5 Datei konvertieren viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.06.2009 09:58 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, also LIR / TIR setzt der Konverter definitiv nicht um. Hier muss man im CPU-Handbuch suchen was in diesem Speicherbereich steht. Hier dürften das interne Register sein. Ist der Programmteil kommentiert? Was soll dort passieren? P.S. jetzt kam doch glatt noch deine Auflösuung dazwischen während ich das geschrieben hab ;-) MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 04.06.2009 10:00 |
|
Folgen Sie uns auf