28.05.2019 13:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 29509 Bewertung:
|
Du kannst die Daten per Trigger in einem Data Log auf einer MSD-Karte in der LOGO! speichern. Anschließend lädst du dir das Data Log aus der LOGO! (CSV-Datei), importierst sie als "Daten aus einer externen Textdatei" in Excel machst dort deine Auswertung als Diagramm oder was auch immer. Du solltest aber zwischen jedem Logvorgang eine Mindestpause von 500 MS einhalten, damit auch jeder Logvorgang erfolgreich ist. Das dieser Vorgang automatisiert werden kann, mag möglich sein. Aber nicht mit den Boardmitteln, welche dir Siemens zur Verfügung stellst. Du kannst aber gern eine Support Request starten und bei Siemens direkt nachfragen. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/28/2019 13:59:48 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf