Industry Online Support
Technical Forum
21.07.2011 16:21 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo, ich glaube du hast recht. Das habe ich auch noch so in Erinnerung. Ich recherchiere mal und melde mich am Freitag nochmals. Gruß Gucci |
22.07.2011 12:49 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo, ich habe nachgeschaut. In den Siemens Service & Support Seiten bin ich auf folgenden Beitrag gestoßen. Titel: Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Normalmodus und Testmodus bei der CPU 102? Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40295 Hierfindest Du eine Tabelle, die die Unterschiede in Bezug auf die Onlinefunktionen zwischen Normalmodus und Testmodus aufzeigt. STATUS Baustein geht bei der CPU102 nur im Testmodus. Das Handbuch "Automatisierungsgerät S5-100U Gerätehandbuch" findest Du unter folgenden Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1091978 Ich hoffe, diese Infos helfen Dir weiter. Schönes Wochenende wünscht Gucci |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf