28.09.2009 20:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was ist, wenn der 1. Akku geladen wird und der 2. Akku 11V erreicht hat? Woher/wie weiß die Logo, wann die Akku's 11V oder 13,5V haben? |
28.09.2009 20:25 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Mittels eines Spannungsteiler an AI1 und AI2. Dies habe ich schon in anderen Foren gelesen. Aber eine Programmlösung gab es nicht. Gruß Garten |
Folgen Sie uns auf