08.02.2010 12:28 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hi Du darfst nicht den Wert der Variable speichern, sondern den Eingabewert (InputValue). Ein Beispiel zum Verständnis: Wenn du bei Änderung des Eingabewertseines E/A-Feldersden alten Wert und den neuen Wert speichern willst, dann musst ein Skript an das Ereignis "Änderung" vom Eingabewert aufrufen. In diesem Script liest du die Eigenschaft "OutputValue" des E/A-Feldes für den alten Wert und die Eigenschaft "InputValue" für den neuen Wert aus. Wenn nun ein neuer Wert eingegeben und mit Enter bestätigt wird, wird die Eigenschaft "InputValue" gesetzt, dann das Skript aufgrund der Änderung der Eigenschaft "InputValue" ausgeführt, danach die verbundene Variable gesetzt. Nach Abalauf des Aktualisierungszykus des Bildes wird anschließend die Eigenschaft "OutputValue" gesetzt. Ich hoffe das hilft dir weiter Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|