28.01.2009 20:25 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Grundsätzlich ist das möglich. Bei Direktansteuerung können nicht mehr als24 Taster und16 Relaisgenutzt werden. |
28.01.2009 20:55 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo mond1111, ein bischen umsehen beim SIEMENS-Support für die LOGO! oder z. B. hier hilft manchmal weiter als eine schnelle kurze Antwort: ist ein, wie ich meine, nützlichern Link, der zu LOGO!-Tutorials führt, die die Inhalte des LOGO!-Handbuches grafisch aufbereitet ergänzen - Sicher nicht nur für alle "Lesemuffel" interessant, denn die Fakten der einzelnen LOGO!-Blöcke und der Gerätebedienung sind bei der Schaltplanerstellung durchaus des öfteren zu Rate zu ziehen... Ergänzend sei hier noch der direkte Zugang zu den Schaltungsbeispielen von SIEMENS angegeben: "Anwendungsbeispiele" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.01.2016 10:11 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
Neue Frage von AutoGen_3475519 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Licht Taster konfigurieren gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf