27.10.2011 22:25 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
Ok meine Fragen sind alle beantwortet. Vielen Dank! |
29.10.2011 07:26 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Im Grunde braucht man bei einem AM2 mit Pt100-Sensor wieder einen Messumformer, Pt100 auf 0..10V oder 0..20mA. Ich habe es noch nicht getestet, wie ein AM2 sich mit einem Pt100 verhält. Denke aber, daß sich Siemens bei der Entwicklung der AM2 Module schon etwas gedacht haben. DM -> DigitalModul AM -> AnalogModul Bei den digitalen Modulen ist noch zu beachten, daß es DM mit R gibt, steht für Relaisausgänge. Ohne sind einfache Transistorausgänge, max belastbar mit 0.3A Hier gibt es ne Menge Info zu den Geräten |
Folgen Sie uns auf