Industry Online Support
Technical Forum
09.05.2009 01:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Würde es ähnlich Diablo machen, oder hat er sich nur verkehrt ausgedrückt... Ich hab dir mal was angehangen, evtl. hilft dir das ein wenig auf die Sprünge und du kannst es bei dir "einbauen". Wäre etwas einfacher gewesen, wenn du mal dein Prog angehangen hättest. Mein Anhang ist alles andere als komplett fertig, es ist nur in groben Zügen ein Schritt zur Lösung. Statt nem dig. Eingang kann man aber auch einen Software-Schalter nehmen und so über das Logo-Display oder Logo-TD das Licht 100% einschalten. DateianhangAqua.zip (155 Downloads) |
09.05.2009 08:43 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Na das werd ich jetzt mal ausprobieren. ob das so geht. |
10.05.2009 20:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Kenne ich, hab auch mal klein angefangen... |
10.05.2009 20:36 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Klein biste immernoch |
Folgen Sie uns auf