09.07.2020 19:28 | |
Beigetreten: 06.06.2020 Letzter Bes: 01.10.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Ich habe das ganze getestet und es hat leider nicht funktioniert. Die Bedienungsanleitung habe ich nirgendwo gefunden, allerdings eine von ein paar Ähnlichen Modellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es nicht am Sensor liegt sondern der Fehler beim Verbinden des Moduls mit der LOGO! liegt. Muss man dabei etwas besonderes Beachten oder in der Software an einem Rädchen drehen? lg Bio http://downloads.epluse.com/fileadmin/data/product/ee10/BA_EE10_analog.pdf |
Zuletzt bearbeitet von: BioBau am: 07/14/2020 14:12:50 |
|
09.07.2020 20:38 | |
Beigetreten: 06.06.2020 Letzter Bes: 01.10.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ich habe im obrigen Beitrag schon erwähnt, dass es jetzt funktioniert aber ich bin gern bereit Neues zu lernen. Ich denke zwar schon, dass ich den Schaltplan verstanden habe, bin aber leider erst 14 und setze mich das erste Mal mit dem Thema auseinander also habe ich nur sehr spärliche Kenntnisse auf dem Gebiet. Bisher habe ich einfach den Online-Test benutzt um die Werte auszulesen. Die Nummer meiner LOGO! wäre 6ED 1052-1MD08-0BA0. Das Programm liegt im Anhang vor und ist etwas umfassender. Es zählt jedoch nur der unterste Bereich. Die Einstellungen sind so vorgenommen wie sie bei mir gerade Funktionstüchtig sind. lg Bio DateianhangHeubelüftung.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: BioBau am: 07/09/2020 20:41:08 |
|
Folgen Sie uns auf