10.08.2013 15:51 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 29.11.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Da sind mehrere mogligkeiten. Einer habe ich fur dich gemacht. Sie mussen es selbst "Fine tunen" Dateianhang30-min_Analog.zip (86 Downloads) |
10.08.2013 16:51 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (583)
|
Hallo Mustafa, in meinen Antworten und Dateianlagen zum Beitrag Frequenzumricher Ansteuerung AM02 Modul 0-10V
findst du eine universelle (anpassbare) Schaltung zur komfortablen Lösung deiner Aufgabenstellung (nutze dass, was du benötigst). Dazu misst du die dortige Zeitsteuerung (Seite1) durch deine (mit Schaltuhren) ersetzen und natürlich die Anzahl der Daten in der Datentabelle (Multiplexer), wiedortbeschrieben, anpassen - und die OPTIONEN festlegen (oder dieren Schaltungsteile ggf. löschen)... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf