12.10.2017 22:30 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 14.04.2025 Beiträge: 778 Bewertung:
|
In dem Thread "Schwache Analogausgänge" hat der User hicom500 einen selbst erstellten Treiber den Analogausgängen nachgeschaltet, weil ihm die 5mA Ausgangsstrom für seine Anwendung zu wenig waren. Weiter hinten im Thread hat er freundlicherweise auch den Schaltplan dazu veröffentlicht. Ich vermute mal, dass sich auf diesem Weg auch die 70mA erreichen lassen (falls die nicht ohnehin schon aus seiner Schaltung raus kommen). |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 12.10.2017 22:42:47 |
|
Folgen Sie uns auf