22.08.2012 15:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Denke mal, daß es bei dem Wert eine "0" liefern wird. Man kann aber auch "0..20mA" einstellen und dann die 3,8mA genau als Fühlerfehler deklarieren. |
Folgen Sie uns auf