01.12.2020 19:07 | |
Beigetreten: 29.11.2020 Letzter Bes: 21.07.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Also Mein Ziel ist es den Lüfter auf dem Display Ein und Ausschalten. Dafür benötige ich zwei knöpfe wegen der selbsthaltung. Dann möchte ich im Balken diagramm die drahzahl den ich am Logikmodul I1=AI1 angeschlossen habe visualisieren Mit dem Eingabe feld möchte ich 0-10 eingeben können mit einer komma stelle. dieser wert soll dan an den Analog Ausgang am zusatzmodul X1 geschaltet werden mit rampe Die verstärkung möchte ich =0 haben war meine idee fieleicht ist da noch 1.4 drin weil ich 1400U/min Max als drehzahl wolte Dann habe ich jetzt die Betriebsstunden zähler die ich visualisieren möchte und reseten das wäre schon alles. Dachte dies wäre eine einfache übung mit der logo aber ich steh da an seit freitag voll gefrustet. Wäre sehr dankbar um hilfe für für die vertigstellung wäre ich auch bereit was zu schenken wie du magst grüsse freundlich DateianhangLüfter.zip (27 Downloads) |
02.12.2020 22:08 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 23.03.2023 Beiträge: 115 Bewertung:
|
Hallo Hier mal eine kleine Starthilfe. Vielleicht ist es ja das was du brauchst. Wenn nicht dann hilft es dir vielleicht dabei weiter zu kommen. Ich musste einen One Drive Link erstellen hab's nicht geschafft die Dateien kleiner als 4MB zu Zippen. [snip] Gruss Oliver DateianhangForum Lüfter.zip (31 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/03/2020 10:02:02Link entfernt und die Datei angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf