22.03.2016 22:12 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, ich habe die Logo 8 (6ED1052-1MD00-0BA8) und habe schon zwei DM16 Erweiterungen (6ED1055-1CB10-0BA2) angeschlossen. Mir reichen jedoch die 20 Ausgänge nicht, da im Aufbau noch weitere Sachen hinzu gekommen sind. Laut Handbuch können nur noch Analogmodule angeschlossen werden. Hierbei zum Beispiel 4 Module AM2AQ (6ED1055-1MM00-0BA2). Ist es möglich, 4 Analogausgänge mit einer extra Schaltung (Bauseits) zu versehen, dass dieses als digitalsignal für Installationsrelais genutzt werden könnte? Vielleicht A/D-Wandler oder eine simple kleine elektronische Schaltung.... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_961513 am: 22.03.2016 22:12:24Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 23.03.2016 08:56:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.03.2016 12:26 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 13.04.2025 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Teur, aber er geht. Sie mahl im anhang. Note: Die wert 1000 gibt 10 V am analog ausgang, die wert 0 gibt 0 Volt. Mus man nur Analog/digital wander kaufen die von 10V ein EIN signal macht..... Dateianhanganadig.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf