08.02.2020 17:42 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ja klar! Du hast natürlich recht. Habe nur die 230V der Logo abgeschaltet, aber nicht die 24VDC vom TDE. Das werde ich aber sofort nachholen wenn ich zu Hause bin. Andere Frage: Habe bei einer anderen Steuerung eine Logo8 12/24VDC. Diese ist mit 12V (vom Wohnmobil) versorgt.Möchte daran ein Analogausgangsmodul 0-10V integrieren. Das Analogausgangsmodul ist 24V. Eine 12/24VDC-Version gibt es angeblich nicht. Wenn ich das Modul aufstecke, leuchtet die LED Run nicht. Habe zum Test 24V angeschlossen. Run-LED leuchtet. Ist die Funktion vom Modul auch ohne Aufleuchten vom RUN-LED trotzdem gewährleistet? MfG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2020 07:45:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.02.2020 17:52 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Dann macht es Sinn, wenn ich die komplette Steuerung von 12V auf 24V mit DC/DC-Wandler aufrüste und nicht nur das Analogmodul mit 24V versorge? |
08.02.2020 17:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Würde ich auch so machen. Die LOGO! selbst hat ja keine allzu Leistung. Hier mal ein Link zu solch einem Wandler. Mean Well RSD-30G-24 DC/DC-Wandler 12 V/DC, 24 V/DC, 36 V/DC - 24 V/DC/1.25 A 30 W Du solltest aber zwischen Batterie und Wandler eine Sicherung vorsehen. |
08.02.2020 17:59 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Guter Tip. Du hast mir wirklich sehr geholfen, ich danke dir. MfG |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.02.2020 18:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Hallo extech, gern geschehen.... |
Folgen Sie uns auf