Industry Online Support
Technical Forum
08.03.2010 04:38 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Nein, only 0..10V. Sonst würde es aber auch auf der Logo stehen. |
08.03.2010 10:52 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Die LogoSoft! 6.1 lässt diese Einstellung zu, daher meine Frage. Ok, dann benötigt man das AM2. Gruss, Frank |
08.03.2010 11:23 | |
Beiträge: 147 Bewertung:
|
Ich bin mir ganz sicher Nein, ...aber vllt täusche ich mich ....wo soll den das stehen??? |
08.03.2010 12:02 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
siehe Anhang |
08.03.2010 13:41 | |
Beiträge: 147 Bewertung:
|
Dann hatten wir doch recht, dein Picture beschreibt die Analogen AUSGÄNGE !! |
08.03.2010 15:27 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ok! Gruss, Frank |
08.03.2010 20:56 | |
Beiträge: 69 Bewertung:
|
Hallo Man könnte einen 500 Ohm Widerstand mit dem Sensor in Reihe schalten und paralell dann 0-10V abgreifen. |
09.04.2010 22:42 | |
Beigetreten: 28.04.2008 Letzter Bes: 04.01.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Was ist dann das??? |
Folgen Sie uns auf