12.12.2017 20:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.03.2024 Beiträge: 32634 Bewertung: (4045)
|
Die analogen Erweiterungsmodule sind für alle LOGO! Basismodule. Bei einem 230V Basismodul benötigst du nur eine extra 24VDC Spannungsversorgung für diese Module. Das Netzteil sollte stabilisiert sein, am besten ein Schaltnetzteil. Edit: Hast du am 230V Basismodul ein digitales 230V Erweiterungsmodul, kannst daran auch ein analoges Modul anflanschen. Im Anhang eine Übersicht, wie du aneinanderreihen kannst und welches Modul du mit welchem anderen kombinieren kannst. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seiten 34-36.pdf (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12.12.2017 20:44:26Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12.12.2017 20:50:07 |
|
13.12.2017 21:20 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo, ahhh sooo funktioniert das also nur, jaaa, jetzt steige ich da so langsam dran lang. Vielen Dank für die Antwort. Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf