17.08.2017 13:56 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 14.02.2025 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Zum einen muss der Messwertgeber wie hier beschrieben angeschlossen werden: Dabei auf die Angaben des Gebers achten (2-Draht, 4-Draht, Messbereich). Die Baugruppen-Kanal-Einstellung entsprechend im TIA Portal einstellen Das Normieren erfolgt dann mit dem SCALE-Befehl: Wenn der Messwertgeber 4 mA bei -60 mbar und 20 mA bei +60 mbar (linear) liefert dann müssen an LO_LIM -60.0 und an den HI_LIM 60.0, am OUT kommt dann der skalierte Wert in mbar im Real-Format raus. |
Zuletzt bearbeitet von: galibert am: 17.08.2017 19:05:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.08.2017 16:37 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 07.02.2025 Beiträge: 2012 Bewertung:
|
Hallo status88, Du liegst richtig mit der Verwendung des Analogwertes. Weiterhin gibt es noch Lehrunterlagen von Siemens http://w3.siemens.com/mcms/sce/de/fortbildungen/ausbildungsunterlagen/Seiten/default.aspx und direkt für Regler S7-1500 Viel Erfolg, bei weiteren Fragen.... |
Folgen Sie uns auf