19.09.2017 14:30 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo, Ich bin gerade dabei etwas neues für den Teich am Testen .. Es geht darum das ich ein Analoges -Signal per Balkendiagramm Sichtbar haben möchte ! In der Simulation funktioiert es .. Aber wenn ich auf den Webserver gehe , dann ist da nur ein leerer Balken !? Nun habe ich hier aus dem tollen Forum eine zip Datei herunter geladen und da wird es Angezeigt ! Balken sichtbar ,hab es in die LOGO geladen , Läuft ..... Habe bin ich der Meinung alles verglichen ...!?? Finde aber nicht den Fehler . Ich gehe jetzt einmal davon aus das ich Irgendwo ein Häckchen vielleicht vergessen habe ?? Ich habe es einmal im Anhang hinterlegt , Es geht um TDE Prio 5 Baustein B080. Ich mache Unsere Teichsteuerung Mit 3Logo!8 und Hmi Panel ...Hi da bekomme ich solche Dinge hin.. Nun wollte ich einem helfen und schon muß ich die Segel streichen.. Mache das auf der Logosoft wohl zu selten ...hmmm Ich Danke Euch schon im Voraus ! Habe eben den Fehler gefunden !!!! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: lillifee am: 19.09.2017 17:28:52Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 20.09.2017 07:49:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.09.2017 11:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 26.03.2023 Beiträge: 4685 Bewertung:
|
Der Anhang fehlt! |
20.09.2017 12:07 | |
Beigetreten: 26.09.2013 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 94 Bewertung:
|
Hallo, ich schätze mal das bewusste Häkchen im Meldetext für Webserver hatte gefehlt. Gruß |
Folgen Sie uns auf