11.06.2013 13:10 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, LOGO! kann analoge Werte nur bis 32767 (also nur Wort) bearbeiten. Wenn du größere Werte verarbeiten möchtest, dann schau mal in der LSC Hilfe nach. Suchbegriff VM. Im ersten Treffer findest du am Ende eine Auflistung der Sonderfunktionen welche mit größeren Werten (DV) arbeiten. Aber du kannst mit diesen Werten nicht "weiterarbeiten" da LOGO! per Program nur mit VW, nicht aber mit VD arbgeitet. FB's mit VD: Astrouhr Stoppuhr V/R-Zähler Betriebsstundenzähler Um Beispielsweise einen Wert größer 32767 in der LOGO! zu benutzen, kannst du per VM-Parametertabelle z.b. den Zählerwert eines V/R-Zählers verwenden. in der VM-Parametertabelle eingefügt wird er als R/W gekennzeichnet und bekommt den Datentyp DW. Da du in die Adresse in der VM-Parametertabelle auch schreiben kannst, kannst du z.b. von LOGO! Monitor den Zählerstand eine VR-Zählers beschreiben. Per Einschalt/Ausschaltgrenze kannst du die Auswertung steuern. Aber du kannst mit LOGO! keine Werte >32767 als Analogwert weiterverarbeiten (skallieren, referenzieren). Hab dir mal ein Beispiel erstellt aus dem dies hoffe ich klar wird. Wenn du mit dem LOGO! Monitor die Adresse VD0 beschreibst, so wird der Q1 der LOGO! ab dem Wert 100.000 "1" und schaltet ab bei <100.000 oder >199.999. Test: + Programm in LOGO! 0BA7 laden und RUN + Online Test starten + In der Datentabelle VD0 eintragen und ändern. Mehr geht bei LOGO! nicht mit Werten >32767. Hoffe das hilft dir weiter Gruß Helmut DateianhangTest DW Werte ab 32767.zip (95 Downloads) |
11.06.2013 20:24 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Gerald, leider hast du keine Angaben zu der von dir verwendeten Hardware (LOGO!-Serie) gemacht. Helmut_13 bezieht sich auf die Serie 0BA7 mit LAN- Anbindung, wobei im LOGO!-Monitor-Programm auch für die 0BA7 bislang keine aktuellen Blockwerte von Zählern ausgelesen werden können...die ist erst für eine nächste Version geplant... Deine Angaben lassen ggf. auch vermuten, dass du eine LOGO!-0BA6 verwendest. Für LOGO!s ab der Serie 0BA5 habe ich bereits vor längerer Zeit ein Konzept und die entsprechennde LOGO!-Schaltung im Forum veröffentlicht. Dabei verwendet man wegen der Begrenzung des Wertebereiches der Analogblöcke nun einen Zähler mit Vorteiler n (also 2 Zähler), deren Werte nun per Analogmerker bzw. Analogausgang übertragen werden können (ggf. auch der Wert n). Der "Zählergesamtwert" wird dann z. B. in Excel berechnet... MfG Betel DateianhangDEMO_Zählerwert_loggen (0BA5).zip (82 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
12.06.2013 21:37 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
oh, mein fehler oba7 mit lan anbindung ist ein voraussichtlicher termin für eine neue Verson des Logo!Monitor bekannt? lg Gerald |