09.09.2015 20:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Er reagiert auchauf fallende Werte! Nicht verwechseln mit dem Analogschwellwertschalter! |
09.09.2015 20:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066) |
Hier mal ein Schaltungsvorschlag von mir. Edit: Hatte noch einen Fehler drin. Korrigierte Version ist die aktuelle. DateianhangSchaltplan1.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.09.2015 20:47:42 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.09.2015 21:15 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
wow.. fast perfekt!
|
09.09.2015 21:39 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Hier eine Variante, von der Motmonti in etwa gesprochen haben dürfte: DateianhangAnalogwertüberwachung.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 09.09.2015 21:40:50Anhang vergessen |
|
09.09.2015 21:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066) |
Bei dieser Variante (gemeint ist das Programm von fmd) wird aber der Zustand des Ausgangs nicht erst nach dem Ablauf der Zeitvorgabe geändert. Hier die 2. Variante von mir. Edit: eingefügt DateianhangSchaltplan2.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09.09.2015 21:46:58 |
|
09.09.2015 22:39 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Die Variante mit der Analogwertüberwachung plus zusätzlicher Analogwertabfrage nur alle 10 Sekunden (wegen Test nicht Minuten), daher die Reaktion dann auch erst nach dieser Zeit. Viel Spaß beim Kombinieren der Möglichkeiten. DateianhangAnalogwertüberwachung 2.zip (59 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.09.2015 05:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32893 Bewertung: (4066) |
Hallo fmd, dein Schaltungsvorschlag hat irgendwelche zeitzyklischen Probleme. In der Simulation hat sie bei mir nur einmal geklappt, in einer realen Logo überhaupt nicht. Habe mal Videos angehangen, eins von Simulation und eins beim Online Test. DateianhangAnalogwertüberwachung_Video.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.09.2015 06:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
ihr seit echt top - DANKE für die Hilfe!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.09.2015 12:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo zusammen! Da ich die Analogwertüberwachung ins Spiel gebracht habe, wollte ich wenigstens auch einen Lösungsvorschlag liefern! Basierend auf dem Vorschlag von fmd! Über den Impulsgeber wird der 10min-Takt (im Beispiel 10s)vorgegeben. Innerhalb dieser Zeit wird der Analogwert durch die Bausteine B003 auf steigend und B007 auf sinkend überwacht. Nach Ablauf der Zeit wird die Überwachung resetet und die Zeit beginnt von vorn. Ist der Analogwert innerhalb der 10 min gestiegen, so wird der Ausgang aktiviert. Bleibt der Wert in den nächsten 10 min gleich, oder steigt, dann bleibt der Ausgang weiter aktiv. Sinkt der Wert um mehr als den eingestellten Betrag, so wird der Ausgang resetet. DateianhangÄnderung in 10 min.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 10.09.2015 12:02:38 |
|
Folgen Sie uns auf