06.01.2017 11:20 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo
Auf dem Logo Display wird per Meldetext die Temperatur korrekt dargsetellt. Mit der Logo App kann ich den Analogeingang auslesen. Der Wert ist jedoch nicht richtig. z.b der Meldetext zeigt 21.0°C der Analogeingang hat jedoch den Wert 284. Welche Adresse muss ich den nun Auslesen damit ich den Temperaturwert erhalte? Vielen Dank. DateianhangSchaltplan1.zip (29 Downloads) |
Folgen Sie uns auf