10.10.2014 07:46 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Dann stell doch mal Deinen Lösungsversuch im Forum vor. |
10.10.2014 09:34 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Damit werde ich zu ungenau. Ich muss zumindest im Bereich bis 30 Sekunden eine sehr hohe Auflösung haben, danach kann es auch 0,5 Sekunden sein. |
11.10.2014 17:16 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Nehmen Sie einen asynchronen Pulsgenerator und stellen Sie die minimale Impuls und PAUSE Zeit. Diese werden sowohl 1/100 sec. So erhalten Sie 30 Impulse pro Sekunde. Nehmen Sie einen Zähler und stellen Sie es auf 30 und an den Geber. Durch Einführung einer Gegen mit den richtigen Werten, können Sie einen Timer, der über sehr lange Zeiträume der Zeit ist sehr genau zu erstellen. Allerdings ist die Auflösung 1/50 sec nicht mit LOGO besser! Dateianhang36000.zip (50 Downloads) |
13.10.2014 07:48 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen konstruktiven Vorschläge. Wie ich sehe ist das Problem verstanden, allerdings bin ich der Lösung nicht näher gekommen. Im Anhang meine Schaltung, eventuell fällt doch nochjemand eine Optimierungsmöglichkeit ein. LG und besten Dank Tom DateianhangC:\Temp\Takt.zip (46 Downloads) |
16.10.2014 08:37 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Lösungsversuch die 1. Über B009 kann die maximal gewünschte Zeit eingestellt werden und über B017 die min Zeit. I2, Ausgänge, Zähler und Stoppuhren sind nur für die Simulation erforderlich. Die Schaltung funktioniert prima, allerdings habe ich nun das nächste Problem. Ich bin jetzt linear in der Zeitachse nicht aber im Verhältnis zur Eingangsgröße. Soll heisen, dass an Q5 bei den aktuell eingestellten Zeiten 10V = 3,6 sec. entsprechen aber 5V nicht 7,2sec. sondern 259 sec. Anderst ausgedückt, was ich benötige ist, dass 10V=1000 Impulse/h (so wie jetzt) ergeben und 5V =500 Impulse/h. Da alle Berechnungenauf Zeitbasis staftfinden sollte das Verhältinis von B009 zu B005 logarithmisch sein, was wohl nicht möglich ist. Hat jemand eine andere Idee? Vielen Dank für eure Geduld. Grüße Tom DateianhangC:\Temp\Takt_1.zip (48 Downloads) |
Folgen Sie uns auf