Industry Online Support
Technical Forum
20.04.2007 14:05 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi Michael-SH, Du brauchst doch im Multiplexer nur auf den Komparator verweisen, oder verstehe ich jetzt Dein Problem nicht ganz? |
24.04.2007 16:01 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi, der Multiplexer kann eine von 4 Konstanten ausgeben, aber ebenso kannst Du einen dynamischen Wert "hineinverweisen", den er dann analog ausgibt. Du müsstest doch rechts neben den Feldern für die Werte auch einen Knopf "Verweis" sehen. Wenn Du den anklickst, öffnet sich eine Liste mit verfügbaren Funktionsblöcken, die Du in Deinem Programm sonst so verwendet hast. Auf diese Art kannst Du z.B. einen Zählerstand als Analogwert ausgeben oder mit einem Poti den Analogwert vorgeben, oder...... Schau Dir doch mal hier das Beispiel "Verwenden der Verweisfunktion" an. http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/02Applications/index.html Wen Du dennoch nicht zurecht kommst, lade hier einfach mal Deinen Programmentwurf hoch. Gruß Fux |
Folgen Sie uns auf