10.12.2020 07:25 | |
Beigetreten: 29.02.2016 Letzter Bes: 08.05.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Ja ich hätte ein Erweiterungsmodul mit Transistorausgängen... |
10.12.2020 08:01 | |
Beigetreten: 29.02.2016 Letzter Bes: 08.05.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Ich hätte das hier zur Verfügung: https://www.wago.com/de/relais-optokopplermodule/solid-state-relaismodul/p/857-724 Ich würde mit dem Ausgang der Logo A1 beschalten. Die 5V vom Poti hängen dann am 13 Eingang. Die Schaltfrequenz vom Ausgang der Logo beeinflussst dann die Höhe der Spannung an 14... |
10.12.2020 08:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Und da bist du dir sicher, dass dies funktioniert? |
10.12.2020 09:30 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 361 Bewertung: (30) |
vielleicht kann dieser Wandler das Problem lösen. gruß rlw Dateianhang1176000000_ACT20M-AI-AO-S_de.pdf (85 Downloads) |
17.12.2020 11:05 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
So würde dann die zur Schaltung passende analog zu dezimal und dezimal zu binär Wandlung aussehen. Anstelle des analogen Eingangs käme dann z.B. ein PI Regler.
DateianhangAnalog zu 4 Bit binär.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf