30.06.2009 21:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Da hat sich jemand Gedanken gemacht... schaut gut aus. Zusammenstellung ebenfalls. Ja, für analogen Ausgang 0..10V / 0..20mA benötigst du noch ein weiteres Modul. Benötigst du noch Hilfe bei dem Programm? |
30.06.2009 22:07 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Ich musste Abwägen welche Kleinsteuerung in frage kommt. Pluspunkt für die Logo war vor allem, dass es das TD gibt. in der Schule haben wir mal mit einer S7-300 gearbeitet. ich hoffe dass ich mit den Beispielen hier im Forum die Grundfunktionen in den Griff bekomme. Sollte ich Probleme haben, komme ich gerne auf dein Angebot zurück ;) |
30.06.2009 22:12 | |||
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 02.02.2025 Beiträge: 183 Bewertung:
|
Hallo, sorry wenn ich nicht nicht täusche ist die Logo :
|
||
Zuletzt bearbeitet von: opatzki am: 30.06.2009 22:13 |
|||
30.06.2009 22:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Logo ist schon fast selbsterklärend.... Programmierung ist aber komplett anders als bei S7. Bei Logo werden keine Netzwerke erstellt, man hat alles auf einem "Arbeitsplatz" Doch, an eine "RCo" der 0BA6-Serie kann man auch ein TD anschließen. Es hat nur kein "internes" Display und die Tasten fehlen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 30.06.2009 22:18 |
|
01.07.2009 00:24 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo, In der Paketversion, Logo+TD ist auch eine RCo dabei. Hatte vor, noch einen Link eizufügen, aber da sich der Heizungs- Lüftungs Fachmann auch schon zu Wort gemeldet hat, kann ja fast nichts schiefgehen. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
02.07.2009 20:50 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Huch, hab schon gedacht, das ginge nicht... Kann ich für die 0BA6 Serie auch ein serielles Datenkabel verwenden? das hätten wir schon da... |
02.07.2009 21:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ja, man kann beide Datenkabel nutzen. |
Folgen Sie uns auf