25.05.2013 12:13 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hast du noch die Firmware V3.01 -diese hatten einen solchenFehler? Abhilfe hätte dann ein Aufrüsten auf die neue FW 3.02 gebracht. " Verbesserung des Anlauf Verhaltens der V3.0 CPU. CPUen können nachmehrfachem Projektdownload oder ändern der IP- Adresse im Run nach erfolgtem Powercycle in den werkseitigen Test Mode wechseln. Startet eine CPU im Test Modus, ist die Hardware zur Reparatur einzuschicken. Die CPU zeigt den Test Modus durch permanentes leuchten der RUN/STOP LED in gelb, permanentesleuchten der ERROR LED in rot und blinken der MAINT LED in gelb. Dieses FW Update unterbindet dieses Verhalten." http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/64789124 Ob, nachdem der Fehler aufgetreten ist, das Update noch möglich ist, kann ich dir nicht sagen. Ggf. musst du die CPU nach Siemens einschicken. Viel Erfolg, Jürgen IBN-Service |
Folgen Sie uns auf