17.01.2012 21:50 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Hier mal mein Versuch
DateianhangSchaltplan1.zip (108 Downloads) |
18.01.2012 22:05 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Kann jemand sich das Programm mal ansehen wie ich es noch besser machen kann. War mein ertes Werk mit der Programiereung. Habe bei meinem Versuchschaltung das Problem das die Begleitheizung beim unterschreiten des Minwertes wieder ausgeht und nicht anbleibt. Beispiel :Minwert liegt bei 7 crad Heizung geht an schafft es durch extreme kälte nicht gleich Temperatur aufzubauen/oder Heizung ist für die Kälte zu klein ausgewählt oder was auch immer. Wie gesagt Heizung an fällt aber auf 6 crad Zurück dann geht die Heizung wieder aus. Die soll abe anbleiben bis Maxwert erreicht ist. Alles im Anhang zu sehen Und wie bekomme ich beim AM2 PT100 und Sensor PT100 z.B 10,5crad angezeigt. Bisher gehen nur Zahlen ohne Komma. Alles im Anhang zu sehen DateianhangSchaltplan2.zip (99 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 18.01.2012 22:28Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 18.01.2012 22:24 |
|
19.01.2012 02:22 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi kontaktloser Ich hab dir mal das Beispiel 2 so Eingestellt das bei 6°C und darunter die Heizung Ein+bei 10°CAus Schaltet,weiters zeigt Textdisplay jetzt auch Kommastellen an Die genauen Ein und Auschalttemp.musst dir dann selber Einstellen Gruss pepp DateianhangTemperatur.zip (112 Downloads) |
Folgen Sie uns auf