03.09.2019 12:12 | |
Beigetreten: 03.09.2019 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe eine wahrscheinlich ganz einfache Frage. Wie kann ich einen bestimmten Temperaturwert eines PT1000 in einen analogen Ausgangswert (4-20mA) umwandeln. Das was ich über die Suche gefunden hab, hat alles nicht so recht gepasst. Zur Situation: Ein FU soll mit 10Hz (entspricht in etwa 9mA) laufen, wenn ein Temperaturfühler (PT1000) 50 Grad Celsius misst. Bei 70 Grad Celsius soll der FU mit 25Hz (entspricht etwa 14mA) laufen. Im Temperatur-Bereich dazwischen soll sich die Drehzahl auch entsprechend durch den jeweiligen mA-Wert anpassen. Wie kann ich das am einfachsten lösen? |
03.09.2019 13:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.01.2025 Beiträge: 34462 Bewertung: (4301)
|
Und was soll die LOGO! ausgeben, wenn die Temperatur |
03.09.2019 14:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.01.2025 Beiträge: 34462 Bewertung: (4301)
|
Ich habe dir mal ein Beispiel erstellt. Der Ausgabewert des Analogausgangs ist jeweils begrenzt. Der Analogausgang muss auf 0-20 mA in den Einstellungen bleiben. DateianhangFU-Ansteuerung_0BA8.Standard.zip (132 Downloads) |
04.09.2019 16:22 | |
Beigetreten: 03.09.2019 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Herzlichen Dank dafür! Könntest Du mir vielleicht noch in Worten aufschreiben, was die einzelnen Bausteine genau für einen Sinn haben und was sie machen? Ich meine jetzt bezogen auf das Programm das Du zur Verfügung gestellt hast. Ich habe mit analogen Bausteinen bis jetzt überhaupt nichts zu tun gehabt, da ich fast ausschließlich nur mit digitalen Ein- und Ausgängen arbeiten muss. Vielen Dank |
04.09.2019 16:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.01.2025 Beiträge: 34462 Bewertung: (4301)
|
Die beiden Schwellwertschalter dienen zum Eingrenzen des Bereichs. Sind beide Schwellwertschaltschalter nicht aktiv, wird kein Steuereingang des Analog-MUX aktiviert und der MUX gibt den aktuellen Temperaturwert weiter. Ist ein Schwellwertschalter aktiv, wird jeweils ein Steuereingang des MUX aktiviert und dann gibt der MUX den zugehörigen Festwert weiter. Die mathematische Anweisung berechnet die Gerade zwischen den beiden Endpunkten. |
Folgen Sie uns auf