14.04.2021 15:03 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo hru_ger, das man alle Anweisungen, die in einer Station verwendet werden, aufgelistet werden können, ist mir nicht bekannt. Man kann aber die Speicherauslastung aller Bausteine, den Belegungsplan, die Abhängigkeitsstruktur und die Aufrufstruktur sich anzeigen lassen. Dazu müssen Sie mit der rechten Maustaste auf die PLC-Station klicken und aus dem Kontextmenü z.B. "Aufrufstruktur" anwählen. Sie können mit der Funktion RUNTIME Teilprogramme oder auch das gesamte Programm die Laufzeit messen. Eventuell müssten Sie dann im OB1 die Bausteine, bei denen Sie die Anweisungen testen wollen, separat aufrufen. Dazu gibt es einen FAQ: Wie können Sie für S7-1200/S7-1500 die Laufzeiten des gesamten Programms, von Teilprogrammen oder von bestimmten Organisationsbausteinen messen? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf