20.02.2015 09:43 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo,
MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de
mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
20.02.2015 13:31 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, bei Verwendung eine TIA-Panels sollte es auch mit optimierten DBs gehen. Aber wenn der DB nicht optimiert ist würde ich den auszuwertenden Bereich an einen Baustein übergeben und drin mit einer Schleife alles abklappern. Hab sowas ähnliches für Classic - müsste schaun wie gut es sich migrieren lässt. MfG |
03.08.2021 14:19 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
hi ohne mich jetzt groß einzuarbeiten fällt mir folgendes ein: Wenn die Bitsum nur bis zur Dopplewortgröße funktioniert musst du dir die Daten in ein Array of DWord kopieren oder am besten das AT-Konstrukt dafür nutzen. Dann kannst du dir mittels einer Schleife die Variablen des Array mit BItsum durchgehen und die entsprechenden Ergebnisse addieren. Infos zu AT gibts hier: Wie programmieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) die Überlagerung von Variablen mit dem Schlüsselwort "AT"?Hoffe das hilft euch, Grüße, |
FCK WAR! |
|