Industry Online Support
Technical Forum
13.09.2010 10:23 | |
Beigetreten: 27.04.2009 Letzter Bes: 15.11.2021 Beiträge: 50 Bewertung: (32) |
Hallo, ich habe folgende Frage. In der FAQ 10331925 unter Punkt 3 steht: "Zur besseren Auswertung bei eventuell auftretenden Fehlern sollte der Diagnosepuffer auf >= 1500 (max. 3000 ) eingestellt werden" -> CPU 417-4 Es können aber maximal 3200 eingestellt werden (SIMATIC PCS7 V7.1+SP1). Können auch 3200 eingestellt werden odersollten diese ausbestimmten Gründenauf 3000 beschränkt werden??? http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&subtype=130000&objid=22907125&nodeid0=22907125&csSort=%2DDOCDATUMBEITRAG&start=11&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=WW |
14.09.2010 11:50 | |
Beiträge: 91 Bewertung: (6) |
Hallo, kommt auf die CPU an. Bei der 417-4 können 3200 eingestellt werden. Hängt wohl mit der Größe des Diagnosepuffers zusammen. Gruß MichS |
15.09.2010 16:50 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Rob_Food, der Beitrag 10331925 (Allgemeine CPU Einstellungen in der HW-Konfig bei Änderungen) wurde bereits 2002 veröffentlicht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sich der Maximalwert in der Zwischenzeit geändert hat. Ich habe mal Anregung zum Beitrag zum Beitrag verfasst. Vielleicht wird dann an der Stelle was aktualisiert. Viel Erfolg Sabine |