01.10.2015 08:55 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 09.03.2020 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo miteinander, ich habe auch ein Problem. Ein analoger Schwellwertschalter soll über das TDE verändert werden (OFF-Wert), das funktioniert auch. Jetzt möchte ich natührlich en Wert auch sehen das geht nicht!? Ich habe im Meledtext den Wert OFF eingefügt und gespeichert, in der Simulation steht dann nur B149 aber kein Wert, stope ich die Simulation und öffne dann den Meldetext steht der Wert drin. Auf der realen Logo steht nur der Blockname, habe auch schon versucht einen Block unter 100 zu nehmen ohne Erfolg. Logo ist 12/24 RCE 0BA8 Vieleicht hat jemand eine Lösung für mich. Danke Euch SirJames ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 01.10.2015 10:11:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.10.2015 11:26 | |
Beigetreten: 10.07.2013 Letzter Bes: 09.03.2020 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo und Danke, hier mal ein Auszug aus dem Programm. Dateianhangvariable Impulsausgabe.zip (75 Downloads) |
01.10.2015 11:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 30893 Bewertung:
|
Es ist so wie ich es mir gedacht habe. Ich habe mal Änderungen vorgenommen. Schau mal, ob es in deinem Sinn ist. Dateianhangvariable Impulsausgabe_V2.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf