Industry Online Support
Technical Forum
17.02.2014 19:22 | |
Beiträge: 133 Bewertung: (9) |
Hallo, Ich konnte bei einer eingeschalteten RT nichts mehr bedienen. Als ich in WinCCExplorer auf Graphics Designer gedrückt habe kam es zu einem Fehler APConnect Failed. Nach dem Drücken OK kam die Meldung Kein laufendes Projekt gefunden. danach kam OLE Connection to CSApi invalid. Kann mir Jemand erklären was die erste und dritte Meldung bedeutet? Ich habe in den Diagnosedateien nachgeschaut. Es scheint als hätte ein Skript den Fehler verursacht (um 13.36 Uhr ) Sollte das wirklich an einem Skript liegen und um den ewentuell ausfindig zu machen dann muss ich wohl die Skripte eins nach dem anderen deaktivieren und printf Funktionen einbauen. Die Frage lautet aber, liegt das wirklich an einem versteckten Übeltäter im Skript oder kann so was auch der Server bzw. Rechner verursachen ? (z.B dass er zu langsam ist und die Skripte nicht mehr sauber und rechtzeitig abarbeitet) Gruss Adam
DateianhangDesktop.zip (39 Downloads) |